This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621EVAL:LM2621EVAL

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809156/lm2621eval-lm2621eval

器件型号:LM2621EVAL
主题中讨论的其他器件:LM2621

我正在查看 LM2621评估板。  根据文档、电路板被设定为 Vin = 3V 和 Vout = 5V。  但它没有提供5V、而是3.6V。

我检查了电路板上的 RF1和 RF2。  它们应根据这些 RF1/2值提供5V 输出。  您能帮助我理解这个电路板吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、

    您提供的输入电压和负载电流是多少? 您是否设置了电源的电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thao、

    是否有任何新发现? 如果问题仍然存在、我将会丢失此主题、您可以发布新主题。 谢谢。