This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692烧写

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785439/tps92692-tps92692-burn

器件型号:TPS92692

尊敬的 Sri 女士/女士

当操作正常运行时、19引脚占空比将是大的和小的。 如所示。


保护测试。  移除 LED 灯串并测试是否有任何操作、但发现 TPS92692烧坏。 测试电阻分组、
发现 CSP 表现出低阻抗状态。 挂钩 FLT 引脚3具有低电平拉电流、测得的 CSP (R37)电压仅为40V。 客户尝试更改开关频率200kHz、并将开关频率调整至400kHz。 TPS92692仍被烧坏。
打扰一下、请指导我们吗? 如何解决此错误?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,

    1.栅极驱动电压(引脚19)显示不稳定、可能是由于没有任何滤波器反馈到引脚 IS (引脚18)。 我们通常建议使用从 RIS (R30)返回 IS (引脚18)的100欧姆和1000pF 滤波器。 请参阅我们的数据表第41页的图54、了解这一点。 造成这种不稳定性的另一个原因可能是补偿或布局。 您是否遵循了补偿电容(C14)或功率级设计的计算? 从输出电压到输入电压的输出电容(C8-C10)仅为3uF、这看起来很低。

    2. R33和 R34的值设置 LED 电压的过压保护为36V。 输入电压是多少? 反馈到 TPS92692的最大电压相对于接地为65V、如果超过此值、器件将损坏。

    我们有一个用于 TPS92692的评估板、您应该可以获取该评估板来测试和更改值等。 作为起点。

    www.ti.com/.../slvub29.pdf

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tuan、
    感谢你的善意帮助。
    客户解决他们的问题。
    此致、
    黄上