Other Parts Discussed in Thread: TPS92692
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 尊敬的 Sri 女士/女士
当操作正常运行时、19引脚占空比将是大的和小的。 如所示。

保护测试。 移除 LED 灯串并测试是否有任何操作、但发现 TPS92692烧坏。 测试电阻分组、
发现 CSP 表现出低阻抗状态。 挂钩 FLT 引脚3具有低电平拉电流、测得的 CSP (R37)电压仅为40V。 客户尝试更改开关频率200kHz、并将开关频率调整至400kHz。 TPS92692仍被烧坏。
打扰一下、请指导我们吗? 如何解决此错误?
此致、
黄上