This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:VIN 9.5V、Vout 10V、Iout 1A 条件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808555/tps61088-vin-9-5v-vout-10v-iout-1a-condition

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS61089

您好、支持团队、

是否可以使用 TPS61088和 TPS61089支持以下条件?
*输入电压:4.5~9.5V
*输出电压:10V,输出电流=1A@最大值
外围设备部件精度:+/-1%

如果有其他产品支持这种情况、请告知我。

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以选择 TPS61089。 但是、由于最小 Ton 限制、确保运行频率 Fsw 不高于400kHz、或者即使在 Vin 为高电平(接近9.5V)时、它也将进入 PFM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Helen-San

    谢谢您的支持。
    下面我有一些问题。

    为什么我们无法选择 TPS61088?
    请问您是如何计算最大 Fsw 为400kHz 的?
    TPS61089如何自动更改 PFM 和 PWM?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当然、您可以选择 TPS61088。 但它的设计略显过度。

    当 Vin 接近 Vo 且满足最小 Ton 时、如果 Vin 进一步增大、它将进入 PFM 模式。

    当 fsw=400kHz、TS=2.5us、D (9.5Vin10Vo)=0.05、TON=125ns 时、考虑到效率、 实际 Ton 将高于125ns。  对于 IC、 Tomin_TYP=90ns、 Tomin_max=180ns。 因此、FSW=400kHz 位于 CAN 的转角处、或者不能位于 CAN 的转角处。

    如果可能、请选择 fsw=300kHz、因此 Ton=166ns、考虑到效率、实际 Ton 将大约为180-200ns。 因此 TI 将会正常。