This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-EVM-GUI:TPS 55288从器件 I2C/5V、9V、12V、15V 输出电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810348/tps55288-evm-gui-tps-55288-slave-i2c-5v-9v-12v-15v-vout

器件型号:TPS55288-EVM-GUI
主题中讨论的其他器件:TPS65988TPS55288

客户希望使用 TPS65988来控制 TPS55288

 

如何接收或编程从 I2C 以生成5V、9V、12V、15V?

它需要修改寄存器吗? 如果是,如何修改寄存器?

是否需要 PPS 具有12V 输出电压?   

是否有可帮助编程的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TPS55288具有从器件 I2C、因此如果您希望使用 TPS65988来控制 TPS55288的 Vout、则 TPS65988需要作为主机。

    因此、您需要检查 TPS65988的产品线以查看它是否可以写入和读取 TPS55288的 I2C。

    这里讨论的很复杂。 我将向您发送一封电子邮件。

    我将在此时关闭此帖子。