This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:帮助检查 FB 引脚与 GND 的连接

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810388/lm25085a-help-check-on-the-fb-pin-connection-to-gnd

器件型号:LM25085A
主题中讨论的其他器件: LM5117

大家好、  

我的客户正在评估用于恒流输出设计的 LM25085A。

输入:电池组电压17~29.4V

输出电压:电池电压

输出电流:连续7A、峰值15A 5秒

请参阅 DS 中的第9页方框图。

我们可以将 FB 引脚连接到 GND 吗? 那么、电压不会被调节、只会限制电流?

如果 FB 连接到 GND、还有其他影响吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为将 FB 引脚接地是接近 CC 稳压器的好方法。

    我认为它不能与这种类型的架构正常配合使用。

    我会考虑使用 LM5117。

    此外、您应该能够在 TI 网站上找到几个应用手册、以帮助开发 CC 电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈