This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62082:用于无线连接解决方案的 DC-DC 降压5V 至3.3V 0.3A

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62082, LM3281, TPS62821, TPS62172, TPS62561, TPS62170, TPS62230, TPS62056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786261/tps62082-dc-dc-step-down-5v-to-3-3v-0-3a-for-wireless-connectivity-solutions

器件型号:TPS62082
主题中讨论的其他器件: LM3281TPS62821TPS62172TPS62561TPS62170TPS62230TPS62056

您好!

我正在寻找 将5V 转换为3.3V 的 LM3281替代产品。 我无法焊接 BGA 封装、LM3281是 BGA。 QFN 或任何其他类型都可以。 我需要适用于无线应用的低噪声器件。 有一篇文章建议 使用 TPS62082、但它并不表示它适用于无线应用。  

谢谢你。

Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议将 TPS62821用于移动计算以及 Iout= 1A 和 QFN 封装的网卡。 如果需要、您也可以在以下页面中为您的应用寻找其他合适的器件: www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    TPS62821是否是最适合无线应用的产品?
    我搜索的是直流/直流转换器、有很多选择、但我不知道哪种转换器适合无线应用。 我们使用的是 Lora、蓝牙和2.4GH Wi-Fi。

    谢谢、此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我再次查看了我们的产品系列、找到了另一种能够满足您规格的解决方案、尤其是在输出电流速率方面。 您可以查看 TPS62237的 D/S: www.ti.com/.../tps62230.pdf
    之前的解决方案也适用、但具有更高的输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    TPS62237看起来是一款出色的解决方案! 但 USON 封装下面仍然有焊盘、就像 BGA 一样、我认为自己不能焊接它。 我已尝试搜索、找到了采用 QFN 封装的 TPS62172器件。 您认为无线器件的用途是什么? 还有其他建议吗?

    谢谢你。

    此致、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    我意识到 TPS62172器件可能不是最佳解决方案、因为它会在轻负载时进入省电模式。 我认为我需要一个固定频率的直流/直流、用于无线应用。 TPS62561器件可能会更好?

    我找不到具有高开关频率、强制 PWM 模式且可接受更高输入电压的 IC。 我正在寻找一种可以接受3.5V 至9V 电压并输出3.3V 电压的解决方案。 我已经在使用 TPS630701器件、它可以做到这一点。 您是否有更简单的解决方案?

    谢谢你。

    此致、
    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emilija、
    您能否总结一下您需要哪些规格? 我知道您需要无线设备、但它可以帮助您了解与您的应用相关的其他详细信息(即、它是电池供电的应用吗? …)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    VIN 是3.5-4.2V 锂电池。 但它可能由8V 供电。
    固定输出电压3.3V、为使用 Wi-Fi 2.4GHz 和 Lora 的物联网模块供电。 输出电流最大为0.5A。

    谢谢你。

    此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您需要固定频率器件、我建议使用 TPS62811 (TPS62812的预采样(2A)可从某种测量开始)。 如果严格要求固定频率(因为上一篇文章中未提到)、您可以查看具有强制 PWM 的 TPS62237 (您从模式引脚进行设置);DCS 控制拓扑适用于噪声极低的应用。 最后、如果输入电压高达8V、请查看 TPS62170/2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    TPS62230的下方封装有焊盘、因此我不能自己焊接。

    TPS62170没有强制 PWM。  TPS630701似乎是唯一可以接受8V 电压并强制 PWM 的选项。 您还有其他解决方案吗?

    谢谢、此致、

    Emilija

    TPS62230

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看此器件 TPS62056、尤其是输入电压高达8V 时。 您应该能够焊接此封装、并且它具有强制 PWM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    TPS62056看起来不错、但开关频率较低、为850kHz。 我认为无线应用至少需要2MHz 的开关频率。 你怎么看? 我应该坚持 使用 TPS630701吗?

    谢谢你。

    此致。

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、我的产品系列中没有其他具有类似规格和更高频率的器件。 我不支持 TPS630701、但我会将此主题提交给合适的人员。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfonso、
    感谢您的参与。

    您好 Emilija、

    让我再次总结一下我没有忽略任何内容的要求:
    VIN = 3.5V 至8V
    Vout = 3.3V
    Iout = 500mA 最大值
    f >= 2MHz
    强制 PWM

    根据这些要求、我建议您从我们的降压/升压产品系列中选择您已经使用的 TPS63701。

    我还有2个问题要问您的设计:
    最大输入电压是多少? 您提到了8V 电源、但我希望它可以更高、对吧?
    2.您提到了单节锂离子电池和3.5V 的最小输入电压。 为什么您只放电至3.5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    是的、要求是正确的。

    8V 的最大输入电压应该可以。 我们使用的是6V 太阳能电池板、不会预计电压会超过8V。

    我们使用的是4.2V 电池、它通常会在3.6V-3.5V 的电压下耗尽、因此我们希望切断电源并等待电池充电、而不是一直尝试为器件加电。

    最初、我在寻找与 LM3281相似的器件、但采用更大的封装、因此我可以焊接它。 QFN 正常、但 BGA 不是。 但现在、对 Vin 最大值的要求已更改为高于5V 的电压、LM3281无法工作、因为它只接受5.5V 的 Vin 最大值。

    谢谢你。

    此致、
    Emilija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Emilija、

    感谢您提供信息。 TPS630701是降压/升压产品系列中的一款产品。 如果您需要对输出进行放电、TPS630702会这样做、但需要使用电阻分压器来设置输出电压。

    但是、如果您想在3.5V 下电压下关断、请记住要主动驱动 EN 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    它不必是降压/升压转换器、它只能是降压转换器、但我找不到适合我的应用的 IC。 您是否知道可以正常工作的降压 IC?

    谢谢你。

    此致、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emilija、

    由于我不知道降压产品系列的详细信息、我无法亲自回答您的问题。 但是、在开始讨论降压/升压解决方案之前、您似乎已经与相应的团队进行了讨论。

    据我了解、问题在于、对于3.5V 输入和3.3V 输出降压转换器、通常不再进行切换、并且由于您需要固定频率、因此降压转换器似乎不适合。 但是、为了完全确定、我将再次将此主题分配给 BUCK 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emilija、


    我认为我们已经讨论了产品系列中的合适器件。 我们先前找到了符合您规格的器件(TPS62056)。 我邀请您重新考虑您在开关频率方面的要求。 我将重新检查我的产品系列以支持您、但您需要哪款 Vin? (5V 或8V)
    您能否给我一些有关您的应用程序和卷的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brigitte 和 Alfonso、

    感谢您的支持。

    我将坚持使用 TPS630701、因为我已经将其用于5V 输出、它运行良好。 我要将其更改为3.3V 输出。

    锂电池的输入电压范围为3.5V 至4.2V、太阳能电池板的输入电压范围为6V 至8V。

    直流/直流应用旨在为 ESP32模块供电、该模块包括 Wi-Fi 2.4GHz、蓝牙和 Lora。 目前、我们使用的是 内部具有 LM3281的 Lopy4和具有6MHz 开关频率的 ESP32、但 Vin 最大值太低、我无法焊接 BGA。

    此致、

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此帖子、因为您似乎将使用 TPS630701。 如果您需要进一步的支持、可以打开一个新的线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!