This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:是否可以使用此芯片执行电流控制输出

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810437/tlv61046a-is-it-possible-to-do-current-controlled-output-with-this-chip

器件型号:TLV61046A

我尝试使用锂聚合物电池为8个 LED 供电。 每个 LED 的正向电压范围为2.7至3.1、但需要5mA。 是否可以使用该芯片、一般的升压转换器或我是否应该使用限流二极管来执行电流控制输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conner、

    感谢您提出问题。

    负责的工程师将在次日对此提供帮助。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cornor、

    请参阅此应用手册、使用电阻器限制 LED 电流。 (需要根据您的应用更改器件和 LED 的数量)

    www.ti.com/.../slva136.pdf