This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2030:5倍 ADS7057去耦

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2030, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810564/ref2030-decoupling-5x-ads7057

器件型号:REF2030
主题中讨论的其他器件: ADS7057

您好!

我计划同时使用5个 ADS7057 ADC。 我使用具有20mA 拉电流能力的 REF2030电压基准为 AVDD 轨供电。 REF2030建议的最大输出电容为10uF。 ADS7057数据表建议在 AVDD 轨上使用3.3uF 去耦电容器。 如果我将1uF 靠近每个 ADC 加上一个4.7uF 的 REF2030输出、可以吗? 是否有更好的配置? 建议使用什么去耦方案?

此致、

Tho Meyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    您要应用的设计方案在 REF2030输出上使用4.7uF 电容器、在 ADC 上使用5个1uF 电容器、对于您尝试实现的目标和使用常见电容器值而言、似乎是最佳解决方案。 我可以提出的其他建议是确保使用低 ESR 陶瓷电容器来确保稳定的电压。

    谢谢、

    Abhinav。