This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:高级 BQMtester 和 EV2400

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807959/bq40z50-r1-advanced-bqmtester-and-ev2400

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

我有一  个高级 BQMtester 板 HPA495 REV A、我安装了高级 BQMtester 软件版本2.18。  软件安装正确。 所有这些器件均已连接 到 EV2400、我已使用  24V 和5V 隔离式电源为 HPA495 REV A 板供电、 我已将 BQ40Z50-R1评估板以及 HPA495 RE B 连接。当我尝试运行 BQ 测试站 setup.exe 时  、我收到此错误消息。

是否需要单独为 BQ40Z50-R1评估板供电?  

谢谢、此致

Dileep Chacko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    符合 www.ti.com/.../sluu397a.pdf IG 的连接是否正确、您不需要外部电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池

    我已根据 slu397应用手册进行设置。 电流电源和电压电源 LED 均亮起、但电流打开和电压打开 LED 熄灭。 如何使它们能够获得单节电池电压? 参考表显示0V。 如何从 HPA495 Rev A 板获取单节电池电压和电池组电压来为 BQ40Z50评估板供电? 如何打开 D3和 D5。  

    谢谢、此致

    Dileep Chacko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有人可以就这个问题帮助我吗? 或者指引我正确的方向。  

    谢谢

    Dileep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题在于 LED 上的电流和电压均为关闭。 我认为 BQ 生产设置  是可以的 https://www.ti.com/lit/ug/sluu397a/sluu397a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dileep、

    当您连接 bq40z50时、它是否起作用? 您是否在器件上启用了 FET? 请检查一下。 如果您没有4S 电池组、则可以在电池侧引脚上使用1k 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电池

    如果我连接1k 并连接外部电源、则 BQ40Z50-R1正常工作。 但我想使用 HPA495 Rev A 并连接 BQ40Z50、需要进行电流、电压和温度校准。 我的理解是、HPA495电路板将生成基准电压和电流。 我是否仍然需要将24V 和5V 以外的外部电源连接到 HPA495?  问题是 HPA495电路板未产生电池电压。  HPA495电路板上的 LED 电流和电压均关闭。 如何 激活 LED。  

    谢谢、此致

    Dileep Chacko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dileep、

    您的理解是正确的。 您无需外部 PSU 即可从 HPA495供电。 一旦检测到您的设置、它就会启用校准。 请尝试以下步骤。

    设置说明
    为将24V 和5V PSU 连接到其端子(+24V、24V RTN)和(+5V、5V RTN)的电路板加电
    两个电源使用单独的接地、应单独设置
    将 EV2300连接到电源终端附近的 i2c 和 smbus 终端、然后将其连接到计算机
    将电池(每包装4个)连接到电池、电池1、电池2、电池3、电池4端子
    短接电池端子和电池端子
    跳过电池组端子和电池端子
    EVM 上的电池组+和电池组+
    EVM 上的带电池组的短电池组
    在 EVM 和电路板电池端子侧的测试仪之间连接 smbus 电缆

    在 PSU 上将电源设置为24V 和5V、容差为2A 或1A