This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000待机模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810492/tps63000-tps63000-standby-mode

器件型号:TPS63000

嗨、大家好  

客户询问:

我们有一个电池供电设备(使用- 2节1.5V 碱性电池)、该设备使用 TI 63000升压开关(3.3V 固定输出)。

在低负载/待机 条件下、该器件的电流为3mA。

该规格显示器件待机电流< 50uA。

此设备如何进入待机模式?

谢谢

Rodney