This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:具有无中断功能的.bt PD 参考设计

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, TPS3808, TPS2372, PMP21103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808181/tps2372-bt-pd-with-hitless-reference-design

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:PMP20859TPS3808PMP21103

尊敬的团队:

我正在寻找合适的参考设计来满足客户的要求。

即使我检查了以下主题、我仍然找不到合适的参考设计。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/733648?TPS2373-TPS2373-vs-TPS2372

我们是否为客户准备了一个?

双电源
−802.3bt PoE PD (E0端口)和/或12V 直流电源(适配器:AP-AC-12V30B)
−μ A 直流电源优先于 PoE (由直流供电时 PoE 保持“活动”)
−DC 和 PoE 之间无中断故障转移

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    请参阅 PMP20859、您只需移除2个 PoE 通道中的1个。  

    http://www.ti.com/lit/ug/tidt030/tidt030.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我、谢谢!

    此致、  

    廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean:

    感谢您、我们是否有不带 TPS3808的解决方案?

    如果我们有解决方案可以很好地利用 TPS2372的引脚、将会更好。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    如果适配器电压高于48伏或位于初级侧、  则必须使用 TPS3808。  

    如果适配器为12V 且位于次级侧、则可以移除  初级侧的 TPS3808 (仍需要在  次级侧添加 TPS3808或电源多路复用器)。 请参阅 PMP21103。  

    请告诉我答案是否有用、非常感谢!

    BR、  

    廖青