This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5107:替代器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, LM5107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810500/lm5107-alternative-parts

器件型号:LM5107
主题中讨论的其他器件:UCC27282

大家好、

我们的客户正在寻找 LM5107MA/NOPB 栅极驱动器的替代器件、其中 HO 和 LO 在 HI 和 LI 为高电平时保持低电平。  

在产品文件夹中、推荐的替代器件为 LM5102、 LM5104 和 LM5105。 在上述条件下、这些器件是否适用?

提前感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您关注 TI 半桥驱动器。 实现您提到的功能的驱动器、称为跨导保护或输入互锁、是 TI 发布的相对较新的驱动器。 UCC27282是一款120V 半桥驱动器、具有您提到的输入互锁功能。

    该驱动器仍具有独立的 LI 和 HI 输入作为 LM5107、但如果 LI 和 HI 都被驱动为高电平、则会强制 HO 和 LO 关闭。

    可通过以下链接找到数据表:

    请告诉我这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回答。 我们还有其他替代方案吗?它与 LM5107MA/NOPB 的封装相同、可直接替代引脚对引脚兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我再次查看了、唯一引脚排列和封装与 LM5107MA/NOPB 相同的栅极驱动器没有直通保护功能。

    如果您能够使用我推荐的器件 UCC27282封装、

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布另一个问题。

    此致、

    Richard Herring