This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:有关折返电流限制的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810039/tlv758p-question-about-the-foldback-current-limit

器件型号:TLV758P

大家好、

当我阅读 TLV758P 数据表时、我不太了解 折返电流限制器件。 例如、假设 Vin=5V 和 Vout(Nom)=3V。 正常负载= 6 Ω。 因此折返电压为0.4*3V=1.2V。

因此、如果负载变为3 Ω、IO 应为3V/3ohm=1A。 但1A 高于 ICL、因此 IO 被限制为 ICL (采用 ICL=600mA)。 因此实际输出电压为0.6A*3 Ω=1.8V。 由于1.8V 高于折返电压1.2V、因此此结论有效。

因此、如果负载变为1 Ω、IO 应为3V/1ohm=3A。 但3A 高于 ICL、因此 IO 被限制为 ICL (采用 ICL=600mA)。 因此实际的输出电压为0.6A*1ohm=0.6V。 因为0.6V 低于折返电压1.2V、所以最终的 IO 不是600mA。 那么、我的问题是、当负载为1欧姆时、如何确定最终的 IO 和 Vout? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    传统上、电流限制是线性稳压器的故障保护电路。  线性稳压器不能在电流限制下持续运行一段时间。  由于稳压器处于电流限制状态、电流越高、功耗就越高。  因此、可能会触发热关断。

    在您的示例中、负载电流最初设置为 TLV758P 的额定电流值(500mA)。  因此、LDO 将按预期进行调节。  当负载电流需求增加到1A 时、您将达到您提到的电流限制的"砖墙"部分。  在此期间、负载所需的电流将超过 LDO 可提供的电流(由于电流限制);因此、输出电容器将放电、从而导致输出电压降低。  当输出电压降至1.2V 时、电流限制也将开始降低(折返)。   

    在电阻负载下、随着 Vout 降低、电流需求将降低。  我们在电气特性表中知道短路电流限制为350mA。  在1欧姆负载下、我们将在350mV 的输出电压下实现相同的电流。

    有关两种最常见的电流限制的简要说明、请参阅我们的 LDO 基础知识电子书的第5章:

    http://www.ti.com/lit/ml/slyy151a/slyy151a.pdf

    非常尊重、

    Ryan