This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:MATLAB/Simplis 电流编程控制实现

Guru**** 2554550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809202/ucd3138a-matlab-simplis-current-programmed-control-implementation

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我一直在与我们当地的 TI FAE 合作、以获得 MATLAB 或 simplis/simetrix 中 UCD3138的反馈模型。

就控制寄存器和 PID 值而言、他能够与我分享 UCD 电压模式反馈环路的模拟表示。

他建议我在这个论坛上询问是否有任何可用于当前已编程控制实现的东西。

是否有关于 UCD3138如何实现电流编程控制环路的任何信息?

谢谢、

Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、"电流编程控制环路"是什么意思? 您是否在谈论平均电流模式控制? 峰值电流模式控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉造成混淆。 我将介绍峰值电流模式控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有相移全桥峰值电流模式控制模型、但它是数学方程、而不是 Matlab / Simplis、您是否仍然需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对我来说仍然有很大的好处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在中使用它的应用是移相全桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位专家正在研究这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 PSFB 峰值电流模式的补偿器公式:

    Z = e^(s * Plant.TS/CLA_Design.oversample);
    VDAC = 1.6;

    返回值(0.00047683897719946744 * 2^(-16.00 - 1.00 * SC)* KCOMP * VDAC *(256.00 * Math.Round (KD)*(-1.00 + z)^2 +(-1.00 * Alpha + 256.00 * z)*(MATM.Round (KP)*(-1.00 + z)+ Math (-1.00 + z)*(-1.00 + Zi)*(-1.00 *)+数学(-1.00 *)+(z)*)*)*(1.00 *)+(1.00 *)*)*(1.00 (-1.00 * Alpha + 256.00 * z));