This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:将 TL494用作半桥栅极驱动器的信号输入 IC

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788169/tl494-using-tl494-as-a-signal-input-ic-for-a-half-bridge-gate-driver

器件型号:TL494

您好!

我们希望使用半桥栅极驱动器的电压反馈环路为其输入生成互补信号、而不是直接驱动开关。 主要问题是确保由于存在集电极开路晶体管、信号不会反向。 如果您能解释 C1、E1、C2、E2与半桥盖特河 IC 中的 Hin、LIN wrt say COM 的连接、那将非常有帮助。 我们将为 TL494的 Vcc 提供16V 电压、我们选择的传感器可以处理 HIN、LIN 引脚上的此类电压。  

PS - HIN、LIN 既是 WRT 至 COM (接地)、也是 Gatedriver 的 PWM 输入。 此外、只需确认一下、我们应该在推挽模式下使用该 IC、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    很抱歉,我稍后会回答这个问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邓先生、您好!

    这是非常令人失望的。 我已经问过三个与 TL494相关的问题、但似乎没有人回答。 您可以跳过这个问题、请查看我发布的其他两个问题。
    e2e.ti.com/.../790336
    2 .e2e.ti.com/.../788255
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    我已经回答了另外两个问题。

    是的、您需要使用推挽模式 为半桥栅极驱动器的输入生成互补信号。 对于半桥、您需要一个隔离式驱动器来隔离这两个驱动器。 对于电压反馈电路设计、您可以参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../slva666.pdf

    此致、

    Teng