This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:欠流保护

Guru**** 2826775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810512/bq40z60-under-current-protection

器件型号:BQ40Z60

您好、电池管理团队、

您能解释一下 UCP 在 BQ40Z60上的工作原理吗? 具体而言、充电电流逐渐降低到终端时、它的行为是如何的。

我有一个具有4A CC 和600mA 锥形电流的应用。 在输入电压临界情况下评估我的电流设计时、我可能会看到500mA 的纹波电流-我想检查 UCP 是否会导致充电器过早停止、以避免电感器中出现负电流。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    此器件中没有 UCP。 器件平均电流需要低于连续2个40秒窗口的锥形电流、才能检测电荷锥形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很困惑、数据表中有几个关于 UCP 功能的提到:第7.36和9.2.2.1节。

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的。 我认为您是在谈论 FW。 不、在本例中、我不这么认为。 CHG FET 由监测计控制、而 acftet 属于充电器、在任一情况下、如果 FW 未检测到锥形、则不会采取措施。 就硬件而言、仅当电量监测计 FW 认为电池已充满电时才会很重要。