This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:打开 TRIP 引脚和模式引脚

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810242/tps53219a-open-trip-pin-and-mode-pin

器件型号:TPS53219A

大家好、

我的客户想知道一旦 TRIP 和 MODE 引脚悬空后会发生什么情况。

我们都知道这些情况并非正常、但客户工厂方面存在问题、因此客户希望了解问题。

1.如果 TRIP 和 MODE 引脚在上电之前悬空、会发生什么情况

2. 如果 TRIP 和 MODE 引脚在正常运行期间悬空、会发生什么情况

谢谢。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    我很确定我知道答案、但在发布之前、我需要仔细检查。  我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

    开路模式引脚肯定会为您提供最长的软启动时间设置、因为这是在 IC 启动时通过驱动电压和读取电流来确定的。  无电阻器/电流意味着您将获得5.6ms 的软启动时间。  但是、之后会持续监控 MODE 引脚是否存在自动跳跃。  由于它处于浮动状态,我无法确定它是自动跳跃还是 FCCM。

     开路跳闸电阻器将为您提供非常大的 OC 限制。  除非您需要保护、否则不会造成伤害。