This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:最大功率是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810416/bq24650-what-is-the-maximum-power

器件型号:BQ24650

大家好、  

请帮帮我。 我想知道 BQ24650可通过太阳能电池板处理的最大功率(以瓦特峰值为单位)吗? 感谢你的帮助
此致

Pauline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pauline、您好!

      BQ24650是一款充电控制器、IC 本身仅消耗 mA 级电流(可从 EC 表中查看 IAC 规格)。 选择太阳能电池板时、您需要记住太阳能电池板的开路电压规格、并确保它在 ABS 内。 BQ24650 VCC 的最大(更好地处于建议的工作条件规格范围内)规格。 根据预期的电流、您可以选择要为此额定电流的其他外部组件。