This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:通过 AFE BQ76940中的数据闪存设置 CUV 和 COV

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810365/bq78350-r1-cuv-and-cov-setting-through-data-flash-in-afe-bq76940

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940

我们使用了 BQ78350-R1配套控制器和 AFE BQ76940、我们需要在数据闪存中设置欠压和过压阈值。

默认值分别为0X1A 和0XC9、我们需要根据 要求更改它们、但无法在数据表中找到计算公式/算法

我们将获得以下列出的读数

 

参数         值读取       转换后的值             转换             后的值设置

                               (十六进制)                    (DEC)            (二进制补码)

CUV                      1A                          26.               E6 -十六进制  230 -十进制           2500mV

COV                      C9                          201              37 -十六进制  55 -十进制              4300 mV

 

根据获得的结果、我们在转换方面存在很大差异、数据表显示、我们需要在转换时考虑 ADC 增益和 ADC 偏移、但不指定在公式中需要使用它们的位置。

 

我们需要根据要求自定义阈值和恢复值、因此我们需要计算需要存储到数据闪存中的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshava、

    我想您可能读出的值不正确。 在 BQ78350-R1中、默认情况下 CUV 为2500mV。 当我读取这个数据闪存位置(地址0x44CC)时、我读取的0x09C4对应于一个值为2500的十进制值。

    当我从 BQ78350-R1 (地址0x44D1)读取 COV 电压时、我读取0x10CC、等于4300十进制。

    无需对这些数字进行转换。 从 BQ76940读取时、BQ78350-R1已考虑 ADC 增益和偏移。

    此致、

    Matt