主题中讨论的其他器件:BQ76940、
我们使用了 BQ78350-R1配套控制器和 AFE BQ76940、我们需要在数据闪存中设置欠压和过压阈值。
默认值分别为0X1A 和0XC9、我们需要根据 要求更改它们、但无法在数据表中找到计算公式/算法
我们将获得以下列出的读数
参数 值读取 转换后的值 转换 后的值设置
(十六进制) (DEC) (二进制补码)
CUV 1A 26. E6 -十六进制 230 -十进制 2500mV
COV C9 201 37 -十六进制 55 -十进制 4300 mV
根据获得的结果、我们在转换方面存在很大差异、数据表显示、我们需要在转换时考虑 ADC 增益和 ADC 偏移、但不指定在公式中需要使用它们的位置。
我们需要根据要求自定义阈值和恢复值、因此我们需要计算需要存储到数据闪存中的值