This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:LSFET 体二极管额定电流

Guru**** 2797065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809797/bq24725a-lsfet-body-diode-current-rating

器件型号:BQ24725A

您好、在数据表第8.4.1节中、它指出:在两个 MOSFET 都关断的死区时间内、低侧功率 MOSFET 的体二极管传导电感电流。

请告知死区时间内流经体二极管的电流值是多少?

在第9.2.2.7节中、对 LSFET 的要求侧重于在非同步模式下运行、在我们的应用中、电池为3节电池(11.1V 典型值)、因此您能否确认流经体二极管的最大电流对于10m Ω 感应电阻器也是0.25A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的。 数据表中的图6和第8.4.11节可能也对您有所帮助。

    当 mΩ 器在非同步模式下运行时、最大充电电流为0.25A、具有10k Ω 的感应电阻器。 由于 LSFET 在非同步模式下处于关闭状态、因此该最大0.25A 的电流将流经 LSFET 体二极管。 如果平均充电电流上升到0.25A 以上、则转换器将进入同步模式并打开 LSFET。

    通常、使用 TI 在其 EVM 上使用的相同 MOSFET 是一个安全的选择。 EVM 将 CSD17308Q3A 用于 HSFET 和 LSFET、如下所示:

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复、但我对 在所谓的死区时间内流经 LSFET 体二极管的电流更感兴趣吗?

    在数据表的第8.4.1节中、它指出:在转换期间始终存在先断后合逻辑、以防止交叉传导和击穿。 在两个 MOSFET 均关断的死区时间内、低侧功率 MOSFET 的体二极管传导电感电流。

    请告知死区时间内流经体二极管的电流值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我以为您询问的是非同步模式下的二极管电流、但实际上您询问的是 CCM 死区时间内的二极管电流。 是这样吗?

    在死区时间内、HSFET 和 LSFET 都关闭、因此所有电感器电流都将流经 LSFET 体二极管。 该电流的大小取决于您的工作条件和电感器值。

    请查看本应用手册中的图9、其中显示了 LSFET 体二极管电流的波形: http://www.ti.com/lit/an/slyt664/slyt664.pdf

    本应用手册中的第2节提供了一些公式、可帮助您计算电感器电流(在死区时间内将流经 LSFET 体二极管): http://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf

    此致、

    Angelo