This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:最小输入电压至输出电压

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810137/lmz14203h-minimum-vin-to-vout

器件型号:LMZ14203H

用例为24V 输出电压、电流为3A。

所需的最小输入电压是多少? 例如、它在26V 输入电压下工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    通常、数据表中有一个压降电压图来帮助说明这一点。 但是、由于 LMZ14203H 数据表中没有这种情况、我继续操作、并将一个 EVM 带到实验室以测试压降电压。 对于负载为3A 的24V 输出、我注意到输出电压下降了约26.5V 的输入。 对于安全侧的空气、对于负载为3A 时的24V 输出、我建议客户至少保持27V 的电压。

    此致、

    Jimmy