This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:在基于三相正弦的电流控制操作期间、高侧输出进入关断状态。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809114/ucc27714-high-side-output-goes-into-off-state-during-3-phase-sinusoidal-based-current-control-operation

器件型号:UCC27714

您好、TI、  

我设计了一个三相逆变器、用于对三相电感负载(每相2.2mH)进行工作电流控制。 在60V 和高达16A rms 电流下运行稳定。 如果我将输入直流链路电压增加到72V、并且电流为6A rms、则高侧驱动器的输出会在几个脉冲时关闭、但驱动器的输入是正确的。 在调试电路时、即检查自举电压(15V 恒定电压、即无问题)和输入和输出端的脉冲、从控制器到驱动器的脉冲(从控制到驱动器输入的适当 SPWM)、 高侧输出脉冲进入关断状态的状态、我们可以看到它稍微低于0V。

我在高侧脉冲的关闭状态期间附加了图像。 绿色脉冲是高侧驱动器输出脉冲、红色脉冲是高侧驱动器输入脉冲。   

如果 UCC27714应用手册中建议的问题是下冲电压、那么对于同一电路、我已将输出栅极电阻增加到15欧姆、初始值为10欧姆、并在 HB 和 HO 之间以及 HO 和 HS 之间添加了肖特基二极管。 但问题仍然得到解决。

我随附了原理图、作为驱动器电路的参考、其中包含所有 R 和 C 参数及其额定值。

当高侧驱动器的输出进入关断状态时、相电流的输出会下降。

我已连接相电流输出、在该连接中、我们可以看到、由于高侧驱动器处于关闭状态、蓝色相位中的电流下降。 黄色相位和红色相位的电流、但在高于80V 的电压下也会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    感谢您关注 UCC27714半桥驱动器。 我是高功率驱动器组的 AE、将帮助解决问题。

    对于 LI 和 HI 输入、您可以看到您有滤波电容器、看起来像并联电阻接地、我建议使用一些串联电阻为驱动器输入提供一些 R/C 滤波。

    我似乎已经查看了数据表、以获得有关如何解决某些应用中可能存在的这种行为的建议。 对于 D1和 D1二极管、确认这些是尽可能靠近 UCC27714 IC 引脚的小型封装器件。 此外、二极管的 Vf 应较低、通常为1A、额定电压为20V 至30V 的肖特基二极管的 Vf 应较低、以便更有效地钳制 HO 输出。

    作为故障排除的建议、我会尝试两种方法。 1) 1)确认 HO 钳位二极管是否为合适的器件、并通过短迹线连接靠近 IC 引脚、如果不将器件重新放置在靠近 IC 的位置、以便进行实验。 2) 2)增大栅极电阻在许多情况下有助于解决这些问题、继续增大栅极电阻、看看这是否有助于解决该问题。

    请告诉我这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我已经尝试过您的方法、结果在90V 下是很好的、但一旦我再次增大直流链路电压、波形就会切断。 您能否在放置肖特基的情况下转发完整驱动器(ucc27714)的 PCB 布局。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    似乎从以前开始、操作有了一些改进。 二极管应靠近 IC 放置、自举电容器应靠近 IC HB 和 HS 引脚放置。

    请参阅随附的文件、该文件是添加了黄色二极管符号的数据表布局示例。 这可能有助于调节栅极驱动电阻、增大该值、因为这将有助于抑制振铃、并进一步限制电压下冲或过冲流入 IC 引脚的电流。

    请参阅随附的文件以供参考。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herringe2e.ti.com/.../UCC27714-output-clamp-diodes.docx