请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025A 主题中讨论的其他器件: LM5025
输入电压400VDC、输出电压3.3VDC 通过使用 LM5025A、是否有任何客户或工程师尝试此应用? 如果外设参数设置为合理、理论上是可行的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.