This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:使用 LM5025A 输入400VDC、输出3.3VDC

Guru**** 1167230 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, LM5025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787728/lm5025a-input-400vdc-and-ouput-3-3vdc-by-using-lm5025a

器件型号:LM5025A
主题中讨论的其他器件: LM5025

输入电压400VDC、输出电压3.3VDC 通过使用 LM5025A、是否有任何客户或工程师尝试此应用? 如果外设参数设置为合理、理论上是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    在查看要使用的控制器类型之前、您需要指定功率级别。
    但我可以说、LM5025A 用作有源钳位正向控制器、此类控制器通常用于低电压输入 DCDC 转换器。 输入电压通常约为48V。 在400V 输入应用中使用 LM5025没有优势。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的客户曾尝试在400Vdc 输入电压下使用 LM5025A、它工作正常、但工程师担心的是系统中是否存在任何隐藏的危险或可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    您需要查看设计以回答该问题。
    这涉及将原理图作为最低要求进行评估。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    还可以! 如果存在任何问题,我将再次搜索您的帮助~非常感谢!