This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057:请帮助检查 SCH

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784021/tps40057-tps40057-please-help-to-check-the-sch

器件型号:TPS40057

降级器、

客户要求:输入12 ~ 36V、输出4V10A、请检查原理图。

谢谢你。 期待您的回答和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法查看您的附件,您是否可以尝试重新连接?

    它可能会更好地作为 PDF 工作。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_C58F7570_4v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送原理图。
    该附件是一个很难遵循的 PCB 图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有一段时间没有收到您的回复。 如果问题仍然存在、我将关闭线程、请随意重新打开线程。

    谢谢。