This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:2MHz 以上的固定开关频率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810350/tps54340b-q1-fixed-switching-frequency-over-2mhz

器件型号:TPS54340B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020-Q1

尊敬的先生:

输入电压在24V ~ 32V 时会发生变化、因为主电源是汽车(24V 电池)。

输入电压:24V ~ 32V

输出电压:12V

输出电流:2A

我有一个问题、如下所示。

当 VIN 在24V 和32V 之间变化时。 开关频率是固定的? 或发生变化?

由于 EMI 问题、我们希望修复超过2MHz 的开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要器件未达到最短导通时间、电流限制或掉出某种故障条件、那么是的、器件应以2MHz 开关频率运行。  

    我相信设计具有更好 EMI 性能的更好器件、如 LM53625 (http://www.ti.com/product/LM53625-Q1)或 LMR14020-Q1 http://www.ti.com/product/LMR14020

    这些器件在设计时考虑了扩频特性、并考虑了 EMI

    谢谢

    -Arief