This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:调节电压时的校准和特性化

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788034/bq34110-calibration-and-characterization-when-scaling-voltage

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好!

我有几个关于在调节电压时如何校准 IC 的问题。 对于我们的电池节数和电池组电压、我们需要使用比例因子6。  

我想知道、当我们校准器件并使用 GPCCEDV 工具来表征电池的特性时、确切需要调整什么。

电压是否应校准为(施加的电压)/(换算系数)?

在  运行完要与 GPCCEDV 工具一起使用的日志之前、我们应该更改串联电池节数、还是将其保留为1?

由于 GPCCEDV 工具的结果基于单节电池电压、我们能否仅使用一节电池收集日志、并在 config.txt 文件中指定电池节数? 换算值是否为单元格数量?

分压器是否也进行了缩放?

是否有任何其他参数受电压调节的影响?

谢谢、

Jemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用分压器。 我建议使用单节电池进行特征评定。 如果您对电池组电压进行分压、则会假设电池组均匀平衡、从而单独丢失有关电池电压的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是6芯电池、我们是否应该将其视为一节电池?

    我不明白您对使用分压器的理解。 我问调节是否以及如何影响校准过程、特别是电压校准、分压器是否也必须调节、而不是我们是否可以使用分压器。

    此外、在给定电流值的情况下、我们需要更改感应电阻器。 在开始校准器件之前、我们是否在开发板上更改此项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您将其视为栈顶。 有关示例、请参阅 EVM 用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.2.1中的示例? 这是电池组电压大于5V 时的情况、它没有说明电压大于65.535V 时该怎么办、需要进行调节。

    如果我们调节电压、在校准监测计和更新 DataFlash 时是否需要采取额外的步骤?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jemma、您好!

    遗憾的是、对于该器件、我们的数据表规格为65伏。

    本视频可能对您有所帮助: training.ti.com/bq34z100-g1-voltage-calibration

    但是、我不知道这是否能够满足大于65535 mV 的电压()的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件可针对大于65.535V 的电压进行调节。

    该视频不有用、它用于在不使用调节时正常校准电压。 我知道如何做到这一点。

    我需要知道、如果电压的校准与我们不使用电压调节的校准有任何不同、那么在电压调节时会影响哪些参数、例如数据闪存值、串联电池的数量。

    是否有人更熟悉此器件、可以为我提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jemma:

    讨论继续在以下网址进行: e2e.ti.com/.../2924744

    链接的帖子应解决这些问题。 关于视频、请按照步骤操作、但在施加实际电压时使用电压换算系数。

    如视频所述、电压校准会修改分压器值。 为了"分频"电压、实际测量的电压需要除以"电压换算系数"、以防止器件中发生溢出。

    此致、
    Bryan Kahler