This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:输出电容

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810295/lm46001-q1-output-capacitance

器件型号:LM46001-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46001

您好!

LM46001的输出电容有问题。 在我的项目中、我需要一个具有串联二极管的缓冲电容器
以避免在低阻抗电源中断期间该缓冲电容放电。

该缓冲电容器需要为2 x 470uF 并联。

对于 LM46001、输出端现有4个10uF 陶瓷电容器。

在这种情况下、LM46001不会启动。

因此、我 在该电容器上使用了一个1R 串联电阻:

我的问题是、这是否可以实现1R 电阻、以及降压转换器 IC 为何在此配置中工作。

我的第二个问题是这是否是有效配置。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    我认为您需要延长软启动时间或限制电流、以便为大电容器充电。  

    因为添加电阻器会限制为电容器充电的电流、从而使 LM46001在启动期间不会达到电流限制。

    您可以在仿真中探测电感器电流、还可以在启动期间仔细检查器件是否达到电流限制

    谢谢

    -Arief