This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:关于输出电容

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809843/lm317-about-output-capacitance

器件型号:LM317

你(们)好

我的客户有疑问。

LM317V 的输出电容器是否仅适用于陶瓷电容器?

是否有任何需要 ESR 等的条件?

由于 LM317是一款较旧的工艺器件、

客户希望确认它仅与低 ESR 陶瓷电容器一起工作。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    LM317仅使用陶瓷输出电容器即可实现稳定性。  虽然建议使用输出电容器、但稳定性不是必需的。

    我们鼓励进行原型设计、以便了解所选电容器在应用条件下对稳压器性能的影响。  以下应用报告讨论了如何通过执行负载瞬态测试来检查稳定性:

    http://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf

    非常尊重、

    Ryan