This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:用于防止快速瞬变的快速电压抑制器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808367/iso5852s-fast-voltage-suppressors-to-protect-from-quick-transients

器件型号:ISO5852S

您好!

我们使用电流感应变压器来确定驱动器(半桥)隔离侧的电流消耗。 由于电流感应变压器的整流输出能够在发生瞬态时达到峰值到高电压。 是否有足够快的二极管来抑制次级侧(连接到 MCU 引脚)上的任何电压瞬变、从而防止 MCU 在发生瞬变时损坏。

目前、我们使用齐纳二极管和限流电阻器来完成此工作。 MCU 仅与3V3兼容。

您是否会说齐纳二极管即使在发生快速瞬变的情况下也可以调节电压?

此致、

Tony

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    感谢您关注 ISO5852S。 为了实现快速瞬态抑制、TVS 保护二极管旨在实现更快的响应和快速瞬态钳位。 由于您已经有一个限流电阻器、因此您可以考虑添加一个与 TVS 并联的电容器、以降低电压尖峰的 dV/dt。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    对于 我们讨论过的此应用、您是否能够为抗3.3V 和5V 电压的 MCU 建议一个最大1A 的 TVS 抑制器  

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您可以在典型组件网站上找到各种类型。 我遇到的一个问题是 PESD5V0H1BSFYL、它具有5V 钳位、额定电流为7A

    此致、

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Audrey,

    感谢您为我们的应用推荐 TVS 二极管。  

    我们在模拟线路上使用 TVS / ESD 二极管、这意味着系统电压可能会突然升高(如果发生过压)、然后降低到输出电压的模拟电压。  

    如果我回答正确、这意味着我需要短接一个 TVS 二极管、该二极管的保持电压不应低于3V3、因为它会发生反向操作、对吗?

    此致、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    没问题。 是的、TVS 二极管的额定电压可承受特定的电压浪涌、并将模拟输入钳位到其额定电压(如您所述、为3.3V 或5V)。 当模拟引脚处于正常电压时、它在正常运行期间呈现高阻抗、当电压超过该电压时、电流通过 TVS 二极管、模拟引脚被钳位至保持电压。 TVS 二极管的额定保持电压不应低于正常工作电压。

    下面是一个简要描述 TVS 二极管基本操作的注释: https://www.mouser.com/pdfdocs/Semtech_Application_Note_TVS_Diode.pdf

    此致、

    Audrey