This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:自举损坏

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788113/sm72295-bootstrap-is-getting-damaged

器件型号:SM72295

您好!

在某些情况下,我遇到问题,Hoa 的输出失真与 HBA 和 HSA 相同,接地不正确。 更换 SM72295 Hoa 输出后、接地正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    很遗憾听到您在使用我们的器件时遇到困难。 数据表第一页中的 C5和 C6有哪些值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C5和 C6的值为4.7uF/50V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您在 e2e 上的联系、很抱歉听到您的问题 SM72995。

    我知道、这些是 SM72295损坏和更换时的 HoA 输出波形。 受损的 Hoa 波形具有缓慢的上升/下降时间、仅能够驱动约1us。 1us 后、Hoa 输出可能会因高侧驱动器电源无法正确驱动而振荡。 我们需要确保驱动器电源在 HBA-HSA 和 VSAS-PGND 上具有正确的电容器值。 A 侧的自举电容器和 VCC 电容器值是多少?  SM72295的 B 侧是否也存在相同的问题? 这是太阳能充电应用吗? 什么是负载电流?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    只需检查您的 SM72295上是否仍然遇到此问题?
    如果没有、您如何解决该问题?
    我可以将此主题标记为"TI 认为已解决"、但是您可以通过回复此帖子重新打开此主题。
    如果您对 SM72295还有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生
    是的,我将用于太阳能充电应用,自举电容值为1nf,负载电流仅为5A。 我不使用 B 侧,我只使用 A 侧,B 侧通常打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    感谢您的更新、
    请查看数据表(www.ti.com/.../sm72295.pdf)的第一页 、该页包含一个典型应用电路、其自举电容器和 VCC 电容器的典型值为。 通常、自举电容应为470nF、VCC 电容应为1uF。 这将有助于改善您的眼罩振铃、这可能是来自1nF 自举电容器的 LC 振铃以及自举导通路径中类似的1nH 寄生电感。 请告诉我、更改这些电容器值是否有助于解决您的问题、或者您还有其他任何与 SM72295相关的问题。

    谢谢、