This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:如何评估1.5A 电流规格?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810255/lm5180-q1-how-was-1-5a-current-spec-evaluated

器件型号:LM5180-Q1

大家好、团队、

LM5180-Q1似乎保证电流限制为1.5A。

该规格是如何评估的、TI 保证该电流的时间是多久?

例如、

60秒内的1.5A 正弦电流

1.5A 连续电流、可实现较长的时间

10uS 1.5A 峰值电流、基于 IEC XXX 等。

非常感谢。

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    TI 保证 EC 表规格。 因此、我们保证1.5A 是连续运行的限值。  

    谢谢

    -Arief