This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV 最大谐振输出?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV, TPS92512, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810377/lm3404hv-max-contant-output

主题中讨论的其他器件:LM3404HVTPS92512TPS92513

大家好、我可以将 LM3404HV 推向多远? 60瓦? 还是设置为最大1A。 如果我有良好的热管理、我可以在1.8A 恒定电流和38V 电压下运行它吗?

此致。

Marcos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcos、

    在 EC 表中:

    ILIM 电流限制阈值1.2 1.5 1.8 A、因此不建议这样做。  

    TPS92512、TPS92513、TPS92515A 等其他器件也能实现这一功能

    此致、