This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:具有+18V 和-3V 电源的 UCC5350MC 原理图

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810262/ucc5350-ucc5350mc-schematic-with-18v-and--3v-power-supply

器件型号:UCC5350

你(们)好

我的客户希望使用具有更小钳位的 UCC5350MC。

  1. 驱动器电源为+18V 和-3V、您能不能帮助绘制原理图、了解如何将 UCC53x0MC 与 SiC MOSFET 连接?

  2. Miler Clamp 的响应时间是多少?

  3. 客户需要禁用引脚、他可以将 IN+或 IN-用作禁用引脚吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    UCC53x0MC 器件的连接与第11.2.3.3节中的负驱动应用电路非常相似。 您可以使用专用电源或齐纳压降电路。 有关示例、请参阅下面的原理图。

    当栅源极电压降至钳位阈值电压(典型值为2.1V)以下时、米勒钳位会导通。 我们没有这方面的规格,但它由一个比较器控制,该比较器切换速度非常快,并且应该在漏源电压开始转换之前完全导通。

    请参阅此技术手册、其中介绍了如何将反相输入用作禁用引脚。

    http://www.ti.com/lit/an/slla423/slla423.pdf

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John