This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:Raspberry PI 启动时 VSYS 引脚上的压降

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810022/bq25895-voltage-drop-across-vsys-pin-when-raspberry-pi-boots-up

器件型号:BQ25895

在 BQ25895之外的升压转换器的帮助下、我正在通过 BQ25895 BMS 为 Raspberry PI 3 A+供电。

当 Raspberry PI 启动时、我可以看到 sys 引脚上的压降为2V、无法正确启动。 在 Raspberry PI 启动期间、它消耗3A 电流达500us。

原因是什么? 为什么 BQ25895不支持此3A 峰值电流? 请查看下图以供参考。

粉色--浪涌电流  

黄色--升压(5V)两端的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    是否已连接电池?  在启动 时根据 D+/D-引脚设置的输入电流限制 I2C 寄存器和 ILIM 电阻器设置是什么?  如果未连接电池进行补充、则降压转换器的输入电流限值需要接近3.0A、以便提供3A 输出电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

         电池未连接到芯片。

    D+/D-保持开路。 ILIM 电流将其设置为500mA。  当我连接电池时、输出端不会出现任何压降、但当我断开电池并仅在 VBUS 上运行时、我可以在 VSYS 上看到2V 压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    由于输入电流限制仅为500mA、VBUS 仅为5V、因此降压转换器无法提供3A 电流。  如果您增大输入电流限制(D+/D-短接)并调整 ILIM 以获得最大输入电流、则不应出现压降过多的情况。  负载瞬态期间预计会出现压降。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

          感谢您的帮助! 现在 BQ25895上的输出没有下降、而 Raspberry PI 正确启动。

    我将 D+/D-短接、ILIM 将其设置为最大值、ILIM 引脚和 GND 之间连接100欧姆电阻器。  

    现在、电池充电电流变为2A。 是否有任何方法将其设置为500mA 充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的。  主机处理器必须写入设置充电电流的 I2C 寄存器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 很好的帮助。