This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:SYSOFF 逻辑高输入电压/RC 电路实现

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810050/bq24079t-sysoff-logic-high-input-voltage-rc-circuit-implementation

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:TPS3420

您好!

我正在尝试实现一个围绕 SYSOFF 功能的电路、该电路将延迟关闭系统输出。

我的电流电路如下所示:

SYSOFF 连接到 MCU I/O、该 I/O 在复位期间悬空。

我正在尝试将复位设为高电平并实现双功能。 我移除了 R113并使用电容器对 R80进行了切换、希望创建一个 RC 电路、从而延迟关闭输出。

RC = 5m Ω 内部电容器和 R80 (在我的情况下为电容器- 2.2uF)、应通过 VBAT 缓慢充电、直到达到 SYSOFF 的最小阈值(最小 1.4V)。

它似乎可以正常工作、但我当前的问题是、在探测 SYSOFF 时、我注意到它比公布的逻辑高电平提早关闭。

我在多个电路板上的测量值始终保持在700mV 左右。  

请参阅以下打印输出:

SYSOFF 逻辑高电平是否缺少任何内容?

您是否会推荐这样的应用/黑客攻击? 或者、我的实施是否存在问题?

谢谢您、

Marato

PS:我知道存在延迟的智能复位 IC (例如 TPS3420)、实际上我计划使用延迟 IC。 但是、我希望使用电流设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marato、

    我看不到应用程序有任何问题。 我能够在工作台上重现这一点。 对于要启用的 SYSOFF、电压似乎介于逻辑高电平阈值和逻辑低电平阈值之间、这就是在低于规定电压的情况下触发 SYSOFF 功能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的复制。 我赞赏这一努力。

    另一个与 SYSOFF 相关的问题。 我只注意到输出不会立即变为零。 需要一些时间(>1分钟)。

    虽然这可能是我的电容器为 Q2晶体管的栅极充电的原因(第一张截图)、但事实并非如此。

    在第二个屏幕截图中、我为 SYSOFF 添加了10k 上拉至 VBAT 并移除了电容器。 缓慢下降仍然存在。  

    这可以归因于什么?

    谢谢、

    Marato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马拉托、

    我看不到您的原理图、但这是由于 OUT 引脚上的电容器未通过 IC 放电。 当向 OUT 添加一个小负载时、您应该看到电容器放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    哦!! 这是令人尴尬的、完全忘记了。

    感谢您的讲解。

    谢谢、

    Marato