This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:我们能否在 bq24075的输入端提供12V 电压、以便为 Lipo 电池充电?

Guru**** 2550870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810341/bq24075-can-we-provide-12v-at-the-input-of-bq24075-for-charging-the-lipo-battery

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25606BQ25601

  bq24075的数据表中提到了具有过压保护功能的28V 额定输入电压。 什么是确切的意思?

通过  在 IC 的输入端提供12V 电源、可以从 bq24075为锂聚合物电池充电。如果是、会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    BQ24075的 OVP 电压为6.6V。 这意味着此器件只能用高达6.6V 的输入电压为电池充电。 高于6.6V 时、输入 FET 关闭。 28V 输入电压额定值指定了输入引脚在损坏引脚之前可以承受的最大电压。 对于如此高的输入电压、我建议您使用开关充电器来最大程度地降低功率损耗。 请查看 BQ25601和 BQ25606。