This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:无法通过 D+/D-?调节输入电压

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809756/bq25895-not-able-to-adjust-the-input-voltage-through-d-d-

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ25890HBQ25898D

您好!

在相关帖子中、它说:

BQ25890/5通过输入电流脉冲调制实现1粗控制、通过一次性 D+/D-电压控制实现2粗 VBUS 控制。
BQ25890H/898D具有1、2和3个精细控制、通过连续 D+/D-控制。

对于 BQ25890/5
EN_HVDCP=0、VBUS=5V、
EN_HVDCP=1和 EN_12V:0会导致 VBUS=9V (带 HVDPC 适配器)。
EN_HVDCP=1和 EN_12V:1会在使用 HVDPC 适配器的情况下导致 VBUS=12V。

但 BQ25890/5中没有 EN_12V 位。  

现在、我的客户需要"通过一次性 D+/D-电压控制实现2粗 VBUS 控制"。

是否只能通过 BQ25890H 实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    很抱歉、但我 不理解这个问题。  BQ25890/5可使用2粗 VBUS 控制、通过 D+/D-电压控制 达到9V 或12V。  这是您的客户需要的吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我的问题是:

    是否可以通过在 BQ25890上写入寄存器来通过 D+/D-调整输入电压?

    PUMPX_UP 和 PUMPX_DN 寄存器将仅通过 VBUS 发起握手。

    我没有找到任何其他可以调节输入电压的寄存器。

    我的客户需要找到一种写入寄存器以调整输入电压的方法、握手应通过 D+/D-实现。 在 BQ25890H 时、哪一项似乎只能实现、我是不是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    BQ25890H 和 BQ25898D 都具有允许主机更改 D+D-电压电平的寄存器。

    此致、

    Jeff