This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022静态电流

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784538/tps61022-tps61022-quiescent-current

器件型号:TPS61022

尊敬的先生:

您能否帮助提供有关如何测量 Vin 静态电流的信息? 如何设置以下 测试条件(VFB)?  使用外部直流电源为 VFB 提供0.7V 电压?

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    正确。 为 FB 引脚供电的外部电源。 请参阅此链接 www.ti.com/.../slyt412.pdf 以了解 IQ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    我测得 EVM 测量值为26.1uA。 测量环境、波形和条件如下。 请帮助检查哪一步出错。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    26.1uA 来自输入? 输出电流是多少? 且输出电压应高于2.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    26.1uA 来自输入? -->回答:是。
    输出电流是多少? -->回答:无负载。
    输出电压应高于2.2V->AN:切断 R3、R2和 R1的输出电压1.92V (作为通道1的波形)。

    此致、
    Sam Shyu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    请向 VOUT 引脚施加高于2.2V 的电压。 然后分别测量流入 VIN 和 VOUT 引脚的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    我假设您已经解决了这个问题。 关闭帖子。 如果没有、只需在下面回复即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    感谢您的帮助~

    Sam Shyu