This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090的迁移问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810199/ucd9090a-migration-issue-from-ucd9090

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

您好!

我们在其中一个设计中使用了 UCD9090器件、最近根据 TI 的输入将其升级为 UCD90A。

根据 SLVA908.pdf 第10节、我们应该能够顺利导入.XML 配置文件。 但是、导入为 UCD9090配置的旧.XML 文件时出现问题。 我们在内部对此进行了审查,但如果您能快速帮助我们,我们需要在配置文件中进行哪些更改,这将是非常有帮助的。

谢谢你。

此致、

Badal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否更具体地说明问题并提供项目文件以获得进一步帮助?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的快速响应。

    我们了解到、CM 使用的是较早版本的 Fusion Programmer。 安装最新版本(V 7.1.1)后、解决了问题。 我们可以在 UCD9090A 器件上使用相同的 XML 文件(UCD9090文件)、而不会出现任何问题。

    谢谢!

    此致、

    Badal Patel