This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:webench 设计中的 CSD18543 FET 电流值不正确

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD17571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810370/webench-tools-webench-power-designer-csd18543-fet-current-value-in-the-webench-design-is-incorrect

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:CSD18543Q3ACSD17571Q2

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

团队、  

我的客户在一段时间前完成了 Webench 设计:

回顾一下,我注意到原理图为“M4”列出了70A 的器件。 在 BOM 中、它表示它是70A 器件。 CSD18543的数据表是35A 器件。 我还没有浏览过数据表方程、我怀疑需要70A、但它似乎是错误的、因为它似乎认为 CSD18543是70A 器件。

我希望我不必自己完成所有计算,但我可能需要… 我还将使用数据表示例、因为设置几乎与我的需求相同。

无论如何、我打算在输入电平发生变化时优化 Webench 设计、但如果另一件不太正常的事情可能意味着我需要这个特定的输入标准、至少是4V 电平。

e2e.ti.com/.../3276.WBDesign21_5F00_LM5175PWPR_5F00_4_2D00_18Vin_5F00_12Vout_5F00_6A.pdf

非常感谢您的意见。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    查看设计中的 M3和 M4、 M3 = CSD17571Q2的额定电流最大为22A (封装受限)、M4 = CSD18543Q3A 的额定电流最大为35A (封装受限)。  Webench 设计为 M3和 M4并联使用2个、因此其额定电流分别翻倍至44A 和70A。