This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:用于 Intel CPU 的 PMIC (VR13)

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53627, TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810304/tps53627-pmic-for-intel-cpu-vr13

器件型号:TPS53627
主题中讨论的其他器件: TPS53659TPS53622

大家好、

我想知道使用 Xeon D-2100处理器系列时的控制器和 DC/DC。

所需规格;2位 AVID 输入

TPS53627是 SVID 输入。 它是否兼容?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我们确实有适用于此处理器 SKU 的参考设计。 根据您所使用的电源轨、我们通常推荐使用 TPS53659或 TPS53622。

    由于这是一个英特尔应用程序、我们无法在未确保签订了 NDA 的情况下共享设计和数据表。 如果您向 vr@list.ti.com 发送电子邮件、我们可以检查以确保所有检查均已完成。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen