This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:相位频率设置范围

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810111/tps40090-phase-frequency-set-range

器件型号:TPS40090

大家好、

我有几个问题

  1. 我现在介绍了使用 TPS40090的含义。 请您澄清“相位频率设置范围…”之间的关系   …100kHz、最大1200kHz”和“同步频率范围” 最小800 kHz,最大9600 kHz”。 我认为“相位频率”正是它所说的–每个输出滤波电感器中的频率。 但“同步频率”是原来的8倍。 我可以猜测它是相位频率总和的两倍,但我很感激得到一些确认。
  2. DrMOS 器件看起来是 TPS40090的一个明显的合作伙伴,我已经了解了 TI 的功率级。 是否有与其他制造商具有常见引脚的器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajayt、  

    1.您的理解是正确的。  

    很抱歉、我不知道我们是否具有带 DrMos 器件的通用引脚输出功率级。 您可以在线搜索还是联系 Power Stage 团队?

    谢谢