Other Parts Discussed in Thread: CSD97394Q4M
在我们将 CSD97394Q4MT 用作 BLDC 驱动器的实施中、我们观察到具有较低 PWM 占空比的通道无法将电压拉低。 请参阅下面的原理图:
我们将电磁阀的一根导线连接到 BRIDGE_0_A、将另一根导线连接到 BRIDGE_0_B、该电磁阀的额定电压为12V (68 Ω 电阻)。 我们将向每个通道上的引脚8注入两个 PWM (50kHz)信号。 通道 A 的占空比为90%、通道 B 的占空比为10%、下图显示了 VSW 引脚(BRIDGE_0_A 和 BRIDGE_0_B)中的输出。 当电桥信号未连接到电磁阀时、我们从 VSW 引脚(BRIDGE_0_A 和 BRIDGE_0_B)测量橙色和青色信号、 绿色和紫色信号是我们在将电磁阀引线连接到 BRIDGE_0_A 和 BRIDGE_0_B (每个通道的 VSW 引脚)时测量的输出(使用示波器)。 由于某种原因、占空比较低的通道有时无法将信号拉低、如果我们反转通道的占空比、我们将观察到相同的结果。
如果对可能发生的情况有任何想法、我们将不胜感激。
感谢你能抽出时间。