This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:280W 隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779776/lm5036-280w-isolated-dc-dc-converter

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件: LMG1205

你好!

我将 使用控制器 LM5036构建基于 GaN FET 的半桥转换器。 参数为:

 输入电压:VIN=36-75V DC

2.输出电压:Vout=28V

输出电流:Iout=10A。

频率:fsw=1MHz

我有几个问题:

 LM5036的 VCC 为8V 至16V、因此其输出(HSG/LSG) 不能直接驱动 GaN FET 。该 FET 旨在使用 LMG1205驱动 GaN FET、HSG 和 LSG 分别连接到 LMG1205的 HI 和 LI。    这是适当的吗?

2、 fsw 为1MHz 、振荡器频率为2MHz、  初级和次级之间的光耦合器是否有特殊要求?  能否使用 lm5036EVM-294中使用的 PS2811-1? 如果不是、您是否有一些建议 ?

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您对该部件的关注。

    1) 1)我认为以这种方式使用 LMG1205是可以的。 请确保 LM5036上的 SW 引脚连接到 PGND、以便与外部驱动器配合使用。

    2) 2)光耦合器没有特殊要求。 您建议使用的那个应该是好的。

    对于 硬开关拓扑、2MHz 时钟频率非常高。 由于 初级绕组的寄生电容等原因、该器件应该能够以这种方式运行、但要仔细检查电源转换器中的开关损耗。

    我随附了数据表和计算器工具的更新。 这些将很快在 TI.com 上发布。

    Joe Leisten

    e2e.ti.com/.../LM5036_5F00_calculator_5F00_V1p6_5F00_post_5F00_RTM.xlsxe2e.ti.com/.../SNVSB14_5F00_LM5036_5F00_Rev_5F00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!


    谢谢!

    当 LM5036上的 SW 引脚连接到 PGND 时,可以移除 VCC 引脚和 BST 引脚之间的自举二极管,该引脚直接连接到 VCC 引脚?


    LIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    没错。 一旦 SW 引脚被连接至 PGND、VCC 和 BST 可被连接在一起。

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5036简介 e2e.ti.com/.../LM5036-Overview.pdf