This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在将 UCD3138X 用于 LLC 拓扑时、是否可以添加 ZCS 保护功能?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784739/ccs-ucd3138-if-it-is-possible-to-add-the-zcs-protection-function-when-using-ucd3138x-for-llc-topology

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在将 UCD3138X 用于 LLC 拓扑时、是否可以添加 ZCS 保护功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dudu、

    是的、随 EVM 提供的固件已经具有 ZCS 保护。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢我 找到了它,但 有些代码关闭了。

    我想在 演示代码中控制 ZCS 函数 已经正常工作了吗? 或者 我 需要打开 代码 才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此注释代码用于全桥 LLC。 如果您要测试半桥 LLC、则无需提取这些代码。

    此致、
    肖恩