This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:3个 TPS544B25具有相同的 PMBus

Guru**** 2520250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809023/tps544b25-same-pmbus-for-3-x-tps544b25

器件型号:TPS544B25

大家好、

1) 1)在新卡的原理图中、我想使用3 x TPS544B25 (AVS)。

我能否仅为3个 TPS544B25添加1个 PMBus 连接器?

我想单独控制每个模块。

2) 2)已连接 TPS544B25的 EVM 原理图。

要在不使用 PMBus 的情况下将 TPS544B25设置为0.72V、我应该更改哪个电阻器?

CNTL (引脚1)与使能引脚类似吗?

谢谢、

Shlomi  

 

e2e.ti.com/.../TPS544B25.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    1.是的,您可以使用一个 PMBus 接头。  确保每个 TPS544B25都具有通过 ADDR0和 ADDR1引脚设置的唯一地址。

    2. 为 Vout 编程的默认值为0.95V。 要获得较低的电压、需要进行一些编程。  您可以将其设置为0.72一次、并将其存储为 EEPROM 中的默认值。  接下来、它将加电至0.72、而无需任何其他交互。  对于输出电压低于1V 的情况、您需要将 VOUT_SCALE_LOOP 设置为1。  在该模式下、不需要较低的电阻器。

    3. 是的、在默认配置中、CNTL 引脚的作用类似于 EN。  您可以从 PMBus 更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、对于 CNTL 问题#3。

    对于第二个问题、在不使用 PMBus 的情况下、如何将0.95更改为0.72v?

    (启动时、我无法为负载提供0.95V 电压–比标称0.72v 高30%)

    谢谢、  

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    您应该在连接负载一次之前设置 TPS544B25。  您可以将新设置作为新默认值存储在 EEPROM 中。  然后、您可以自动为高达0.72V 的电压供电、无需更多 PMBus 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果原理图中的所有 PMBus 引脚都悬空(卡中不支持 PMBus),如何将输出设置为0.72v?

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    Vout 的默认值为0.95V。 您可以使用分压器电路设置更高的输出电压。  要获得较低的电压、您必须更改 VOUT_COMMAND 值。  如果您的卡上没有 PMBus 支持、则会出现问题"您为什么使用 TPS544B25而不使用非 PMBus 器件?"。  您可以想象、在组装之前对 TPS544B25进行预编程。  如果您可以向 FB 节点注入电流、则可能需要解决一些问题。  您可以选择其中之一吗?  您能告诉我您的应用的详细信息吗?  我可能能够提出一个合适的备选方案。