This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:UCC28C40和 CSD19502Q5B 曾被水肿

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19502Q5B, UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807955/ucc28c40-ucc28c40-and-csd19502q5b-was-demage

器件型号:UCC28C40
主题中讨论的其他器件:CSD19502Q5B

尊敬的:


我们使用 UCC28C40和 CSD19502Q5B、加电时间、MOS 峰值电流8A、然后 IC 和 MOS 消磁。


原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../YIAPFJ1907T_2D002D002D002D00_--0531.pdf

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawerence:

    我将使用12V 的单独工作台电源为控制器供电、然后缓慢增大功率级的输入电压、同时观察 PWM 栅极驱动信号、主 MOSFET 漏极电压和 CS 电阻器上的电压。

    我还会将直流电源的电流限制设置为100或200mA 等低值、以开始测量、并查看输入电压缓慢增大时输出电压是否开始上升。

    另外、请通过将输出连接到直流电源并在测量工作台电源提供的电流的同时缓慢增大输出电压、检查次级侧是否存在由于构建问题而导致的短路。 应该可以将输出偏置为其调节值、同时仅从工作台电源提供大约10 mA 的电流。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我希望你在这段时间里取得了一些进展,因为没有关于这篇文章的活动,我将关闭这篇文章。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter